A medida que continúa con el proceso de habilitación de su fuerza laboral remota, es importante no pasar por alto los requisitos de su equipo de TI. El personal de TI necesita un acceso seguro y autorizado a la infraestructura clave para realizar sus trabajos, monitorear el estado del sistema y hacer frente de manera proactiva a las alertas y problemas antes de que se vuelvan más difíciles de resolver.
Posibilitar que los equipos de TI trabajen de manera remota es el primer paso para garantizar el funcionamiento adecuado de la red, la seguridad de la información y la continuidad empresarial general para todos los usuarios. Durante este proceso, deberá considerar las necesidades de todos los miembros del equipo de TI, incluidos los siguientes:
- Los gerentes de centros de datos y TI que supervisan el estado de la infraestructura de TI (incluida la potencia, el enfriamiento y los servidores), solucionan los problemas y actualizan y mejoran de forma proactiva los sistemas para evitar periodos de inactividad.
- El personal de desarrollo y operaciones de TI que necesita suministrar recursos, desarrollar nuevas soluciones y automatizar las tareas principales.
- Los ingenieros de pruebas que necesitan configurar y acceder a los entornos de TI para probar las nuevas funcionalidades antes de que se implementen.
- El personal de seguridad de la información que gestiona los privilegios de acceso, monitorea continuamente las redes y los sistemas en busca de señales de actividad no autorizada, y actúa con base en las alertas para reducir los riesgos.
Aunque este reciente énfasis en la habilitación de la fuerza laboral remota fue impulsado por la crisis, adaptarse a este proceso de planificación pagará dividendos a largo plazo al crear una flexibilidad empresarial que apoye la continuidad. Además, ayudará a su organización a mejorar la experiencia entre la vida personal y laboral de los empleados y contribuirá con el reclutamiento, el desarrollo y retención de empleados. Asimismo, permitir que los usuarios finales puedan conectarse a las aplicaciones y sistemas sin latencia y proteger los activos principales es vital para evitar los costosos periodos de inactividad no previstos.
Para la mayoría de los empleados, las conexiones VPN, los Escritorios como Servicio y otros servicios en la nube permitirán una productividad continua. Sin embargo, puede que ocupe trabajadores en puestos específicos que requieran capacidades adicionales. Estos puestos podrían incluir administradores de TI, gerentes de centros de datos o salas críticas/de control, u otros que necesiten acceso especializado y seguro con la capacidad de controlar la función de las aplicaciones en línea, los sistemas y otros recursos de continuidad digital. Específicamente, estos empleados pueden requerir acceso básico en tiempo real al sistema de entrada/salida (BIOS) para el arranque del hardware o los servicios de tiempo de ejecución durante la gestión fuera de banda.
Soluciones para Equipos de TI Remotos
Durante estos momentos en los que la mayoría de los equipos se ven obligados a trabajar de manera remota, los softwares de gestión son esenciales para fortalecer a los equipos de TI y así mantener a su organización en funcionamiento. Estos les ofrecen un único punto de acceso para rastrear los servidores, la tecnología integrada, los equipos de potencia y otros activos críticos de la red.
Los conmutadores KVM (teclado, video y mouse) y las consolas seriales se encuentran equipados de manera única para estar a la altura de los retos de la fuerza laboral remota. Las soluciones KVM incluyen KVM de alto rendimiento (HPKVM), KVM de escritorio, KVM sobre IP y KVM seguros. Los equipos de TI se beneficiarán con los KVM sobre IP, mientras que los equipos que trabajan en industrias altamente reguladas o con datos sensibles podrían tomar en consideración la protección adicional de los KVM seguros. Las consolas seriales son necesarias para ofrecer visibilidad y control seguros dentro y fuera de banda a los equipos circuitos abajo en los centros de datos, así como en las instalaciones de coubicaciones y servicios en la nube. Sus capacidades celulares permiten que los equipos de TI puedan acceder a los dispositivos cuando las redes cableadas se encuentran fuera de servicio o no disponibles en la ubicación del dispositivo.
Buenas Prácticas
Sin importar cuál sea su industria, existen algunas buenas prácticas recomendadas que debería respetar al proporcionar a su equipo de TI acceso seguro y remoto a la infraestructura crítica:
- Diseñar redes redundantes y fuera de banda (OOB) en su infraestructura para una mayor continuidad empresarial. Esto incluiría la automatización de la conmutación por error a la red OOB en cortes eléctricos de la red primaria y la implementación de rutas seguras y alternativas en los sistemas/dispositivos.
- Integrar la gestión de la potencia en un sistema de gestión OOB para ofrecer acceso uniforme y control remoto de salida.
- Utilizar dispositivos KVM para respaldar las soluciones de software de acceso remoto existentes. Un ejemplo sería hacer que su protocolo de escritorio remoto esté respaldado por un conmutador que incluya tecnología de gestión de consola serial y KVM sobre IP..
- Integrar el monitoreo ambiental junto con la consola serial, el KVM y el acceso a la unidad de distribución de energía para racks (rPDU) para una visualización completa de un sitio remoto, lo cual contribuirá a evitar que los problemas físicos afecten su red. Esta integración realizará un seguimiento de los problemas como el sobrecalentamiento, los cuales ocasionan fallos en la red que no pueden rastrearse por otros medios.
- Aplicar la utilización del software de gestión central como el único punto de entrada a su red OOB.
- Utilizar una herramienta de gestión central para monitorear, configurar y acceder a los dispositivos de TI y así obtener información sobre el estado de toda la red/entorno de TI.
- Asegurar que las herramientas de TI cuenten con los medios para interactuar con otros sistemas y automatizar las tareas. Por ejemplo, utilizar interfaces de programación de aplicaciones (API) RESTful en sus consolas seriales para automatizar las comprobaciones de estado y proporcionar actualizaciones de configuración.
Vertiv puede ayudar a habilitar sus equipos de TI. Contamos con décadas de experiencia en ofrecer soluciones seguras de acceso remoto y buenas prácticas para ayudarlo a prepararse de manera proactiva para la continuidad empresarial cuando el acceso físico a los recursos críticos es restringido.
Conéctese a la red para conocer más sobre nuestras soluciones de monitoreo y gestión, comuníquese con uno de nuestros expertos al 1-866-277-1924 o lea nuestro blog acerca del fortalecimiento de la seguridad de la infraestructura de TI.