Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Stai monitorando il consumo energetico con un sistema di gestione intelligente del carico?

Blog Series: Vertiv™ NetSure™ Control

Henrik Nilén •

Un tempo gli impianti di telecomunicazione erano relativamente semplici. I carichi erano statici e lineari. Gli operatori conoscevano l’assorbimento energetico non solo dell’impianto in generale, ma anche di ogni suo dispositivo. In particolare erano caratterizzati da grande coerenza.

Quei tempi sono finiti.

Oggi con apparecchiature basate sui sistemi IT sia negli impianti core che in quelli di accesso, i carichi fluttuano enormemente. I nuovi server consumano di più e i valori nominali riportati sulle targhette delle caratteristiche non riflettono necessariamente il consumo energetico reale. Inoltre i server ad alta potenza generano più calore e i sistemi utilizzati per raffreddarli assorbono energia a loro volta. Quello che una volta era un profilo di potenza ben definito, oggi è in costante movimento e richiede una gestione energetica intelligente.

La proliferazione di impianti multi-tenant complica ulteriormente la gestione dell’alimentazione, aggiungendo complessità. L’assorbimento energetico non è solo suddiviso tra più organizzazioni: spesso deve essere suddiviso in base alla business unit o al livello funzionale all’interno di ciascuna organizzazione. Per misurazioni e fatturazione accurate servono informazioni che fino a 10 anni fa erano piuttosto difficili da ottenere.

Ora sono disponibili tecnologie che aiutano gli operatori a muoversi in questa realtà complessa. La maggior parte di esse si basa su sensori e apparecchiature che, oggettivamente, pur essendo a volte molto costose non offrono più chiarezza di quelle esistenti. Esistono però delle alternative utili per la gestione dei carichi, come soluzioni integrate nelle apparecchiature di alimentazione DC standard per gli impianti di telecomunicazione.

Nelle ultime settimane abbiamo visto diverse caratteristiche della soluzione Vertiv™ NetSure™ Control Unit (NCU), il controller avanzato di Vertiv per i sistemi di alimentazione DC. Abbiamo trattato aspetti come il peak shaving e il peak shifting e l’utilizzo della batterie agli ioni di litio, che offrono opportunità per una gestione energetica più intelligente. Il controller Vertiv NCU mette anche a disposizione la gestione intelligente del carico integrata, che offre agli operatori un quadro chiaro dei carichi dell’impianto e consente loro di semplificarne la gestione, il tutto nell’ambito di un sistema di alimentazione DC standard.

La gestione intelligente del carico presenta diversi potenziali vantaggi. Vediamone alcuni:

  • Risparmio energetico: Il controller Vertiv NCU è in grado di riconoscere la posizione e il profilo di potenza di ogni rack in un determinato impianto, di individuare potenziali punti critici e di riconoscere le inefficienze nella distribuzione del carico. Può aiutare gli operatori a raggruppare i carichi nelle aree di appartenenza e a mappare la distribuzione dell’alimentazione e l’emissione termica dell’impianto, consentendo di spostare i rack per ottimizzare il flusso d’aria e la gestione termica.

  • Disponibilità: Il sistema misura e visualizza i dati di ogni singola corrente e quelli della capacità di ogni interruttore automatico, aiutando gli operatori a valutare le prestazioni del carico e a individuare potenziali problemi. I dati si possono elaborare nel sistema di monitoraggio dell’impianto del cliente. Si possono definire livelli di allarme preimpostati su ciascun interruttore e ciascun rack, per ricevere avvisi tempestivi in caso di sovraccarico. Questi eventi non sono rari negli attuali impianti core di telecomunicazione, nei quali si installano nuovi server con capacità doppia rispetto ai loro predecessori utilizzando i collegamenti esistenti, inadeguati per tali server. Le conseguenze possono essere diverse, dall’attivazione di un interruttore automatico all’incendio.

  • Controllo dei costi: I controller Vertiv NCU indicano quale interruttore automatico o fusibile è collegato a quale rack o altro gruppo di carichi, offrendo visibilità e controllo su tali collegamenti per mezzo di un’intuitiva interfaccia web con funzione drag-and-drop. Si ottiene così una misurazione dettagliata del consumo energetico del cliente e una fatturazione accurata. In particolare, tutto l’hardware e il software di misurazione utilizzati per questa funzionalità sono integrati nel sistema di alimentazione DC. Si eliminano le esigenze e i costi di eventuali apparecchiature aggiuntive.

Analogamente ad alcune altre funzionalità trattate in questa serie dedicata al controller Vertiv NCU, in molte reti la gestione intelligente del carico è sottoutilizzata. È un retaggio di tempi e di impianti più semplici, ma le reti di oggi sono complesse e una gestione proattiva e intelligente del carico può offrire dei vantaggi.

Stai utilizzando un sistema di gestione intelligente del carico nei tuoi impianti? Se sì, che tipo di benefici riscontri?

Login dei partner

Lingua & Ubicazione