Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

When designing a power protection scheme for data centers, IT and facility managers must ask themselves whether a distributed or centralized backup strategy makes more sense. Unfortunately, there is no easy answer to that question.

Companies must weigh each architectural advantages and disadvantages against their financial constraints, availability needs and management capabilities before deciding which one to employ.

The principles of centralized versus distributed bypass architectures are different and are worth being expounded especially if applied to both standalone monolithic and integrated-modular UPS architectures.

In order to read more about it, download the white paper Distributed and Centralized Bypass Architectures Compared which explains the differences mentioned above especially trying to clarify these differences in two major areas:

  • Reliability (in terms of comparative Mean Time Between Failure “MTBF”) and hence availability
  • Fault clearing capacity and short-circuit withstand rating

By following the suggestions in the white paper, data center operators can simplify their decision-making process by receiving an overview of weaknesses and capabilities of both system designs, whichever strategy they ultimately select.

Download the White Paper

Login dei partner

Lingua & Ubicazione