Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Perché il raffreddamento a liquido potrebbe presto diventare un argomento caldo nel settore Thermal Management

Blog Series: Eco-Insights

Fred Rebarber •

Gli ultimi anni hanno visto una crescita digitale accelerata in tutti i settori e abbiamo visto cambiamenti marcati in ogni aspetto della nostra vita. I servizi e le pratiche che un tempo erano rari, come gli appuntamenti di telemedicina e l’apprendimento da remoto, sono diventati ormai comuni. Allo stesso tempo, l’adozione dell’intelligenza artificiale (AI) è in aumento.

Tutti questi cambiamenti stanno aumentando la complessità delle reti, portando a una domanda di computing e processo decisionale più in tempo reale. I progressi come la realtà aumentata e il 5G stanno solo aumentando la domanda digitale.

Quindi, cosa ha a che fare questa crescita digitale con i data center? L’aumento del computing porta a densità più elevate, che inevitabilmente richiederanno modifiche all’infrastruttura per raffreddare i sistemi critici.

Quando le densità dei rack aumentano e i sistemi di raffreddamento ad aria non sono sufficienti, il raffreddamento a liquido può essere l’opzione migliore. Negli ultimi anni, il raffreddamento a liquido, che utilizza proprietà di trasferimento termico più elevate dell’acqua o di altri fluidi per supportare un raffreddamento efficiente ed economico dei rack ad alta densità, ha fatto grandi passi avanti, con diversi prodotti già presenti sul mercato per soddisfare la domanda.

Se la tua organizzazione sta valutando il passaggio a un sistema di raffreddamento a liquido per supportare la tua infrastruttura di computing ad alte prestazioni, ecco i sei vantaggi che dovresti considerare:

• Efficienza: tutto dipende dalla scienza. Dal nostro white paper sul raffreddamento a liquido, “Le maggiori proprietà di scambio termico del liquido rispetto all’aria, combinate con l’eliminazione dei ventilatori necessari per muovere l’aria nel data center e attraverso i server, favoriscono un significativo risparmio energetico. Le pompe necessarie per il raffreddamento a liquido consumano meno energia dei ventilatori, a parità di potenza frigorifera erogata.”

• Affidabilità: per alcuni rack ad altissima densità, il raffreddamento ad aria non è un’opzione. Quando il raffreddamento ad aria non può mantenere l’affidabilità in questi scenari, il raffreddamento a liquido può farlo. I vari tipi di raffreddamento a liquido, compreso il raffreddamento a immersione, possono rimuovere il calore in modo efficace e affidabile, a seconda delle esigenze del data center.

• Prestazioni migliorate: quando la temperatura del processore della CPU si avvicina al valore massimo di sicurezza (evento probabile nel caso di raffreddamento ad aria), le prestazioni della CPU si riducono per evitare danni da surriscaldamento. Il raffreddamento a liquido consente inoltre ai sistemi di funzionare continuamente senza surriscaldarsi.

• Sostenibilità: il raffreddamento a liquido crea opportunità per ridurre il consumo energetico dei data center, portando al contempo l’efficacia del consumo energetico (Power Usage Effectiveness, PUE) a quasi 1,0. Fornisce inoltre un approccio più efficace per la rigenerazione del calore catturato, al fine di ridurre la domanda di sistemi di riscaldamento degli edifici. Il trasferimento di calore da liquido a liquido è più efficiente di quello possibile con i sistemi ad aria, con la temperatura dell’acqua di ritorno a più di 60 °C.

• Massimizzare lo spazio esistente: quando lo spazio costa molto e nuove costruzioni sarebbero costose, la densità abilitata dal raffreddamento a liquido può consentire di utilizzare meglio lo spazio del data center esistente. Il raffreddamento a liquido può anche essere ideale a livello di Edge, dove lo spazio fisico è più limitato.

• Costo totale di proprietà (Total Cost of Ownership, TCO) inferiore: sebbene una serie di fattori possa influire sul TCO, un’analisi ASHRAE dei data center raffreddati ad aria rispetto a un modello ibrido (data center raffreddati ad aria e liquido) ha scoperto che “il raffreddamento a liquido crea la possibilità di un TCO migliore attraverso una densità maggiore, un maggiore uso del raffreddamento libero, prestazioni migliorate e prestazioni migliorate per watt”.

Se stai affrontando la sfida di aumentare le densità dei rack, potrebbe essere il momento di prendere in considerazione l’utilizzo del raffreddamento a liquido per raggiungere i tuoi obiettivi di energia e sostenibilità. Per saperne di più, leggi il nostro white paper, Understanding Data Center Liquid Cooling Options and Infrastructure Requirements.

Stai già utilizzando un sistema di raffreddamento ad acqua o a liquido per i data center? In caso contrario, in che modo la tua organizzazione potrebbe trarne beneficio?

Rivedi on-demand il webcast DCD sul raffreddamento a liquido.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione