Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Un'azienda leader nel design di abbigliamento sportivo trasforma la catena di fornitura per migliorare la connessione con i clienti

febbraio 23, 2021

Background

As part of the company’s push to be a zero-carbon and zero-waste business, its supply chain sustainability team sought to modernize its data center network with energy-efficient technology — a large-scale, multi-year revitalization project aligned with the retailer’s internal directives to connect with its consumers more efficiently across multiple distribution channels.

Results:

  • Reduced downtime costs
  • Reduction in utility costs
  • Decreased capital expenditures
  • Enhanced capability for 24x7 customer response

 

Case Summary
Location:​

North America data centers

Critical Need:

Having several older data center facilities with aging power and cooling infrastructure, along with a renewed focus on sustainability, the company’s supply chain needed to upgrade its critical assets in order to operate more effectively and efficiently when meeting shifting consumer demand.

Vertiv Solution:
  • Liebert® EXM UPS
  • Liebert® GXT4 UPS
  • Liebert® FPC power distribution cabinet
  • Vertiv™ VR racks
  • Vertiv™ Geist™ monitored rack power distribution units (rPDUs)
  • Liebert® DS direct expansion cooling system
  • Liebert® CRV in-row, air-cooled cooling system
  • Liebert® DataMate™ air-cooled systems with outdoor, split system condensing units
  • Subzero aisle containment
  • Liebert® Liqui-tect® leak detection system
  • Liebert® Nform monitoring software
Download the Case Study
Login dei partner

Lingua & Ubicazione