Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

I data center hyperscale sono enormi strutture business-critical progettate per supportare con efficienza applicazioni affidabili e scalabili; spesso sono usati da aziende che generano big data, come Google, Amazon, Facebook, IBM e Microsoft.

Quali sono le differenze tra un data center hyperscale e un data center aziendale?

Un data center, in sintesi, è uno spazio o un edificio contenente le apparecchiature e i server IT di un’organizzazione. Un’azienda può utilizzare le risorse del data center per gestire la propria attività oppure fornirle al pubblico sotto forma di servizio.

I data center aziendali e i data center hyperscale si possono confrontare in riferimento alle dimensioni e alle prestazioni.

I data center hyperscale sono nettamente più grandi dei normali data center aziendali e, grazie ai vantaggi delle economie di scala e dell’ingegneria personalizzata, hanno prestazioni decisamente superiori. Non è una definizione ufficiale, ma possiamo considerare data center hyperscale un data center con più di 5.000 server che si estende su oltre 929 m².

Un altro elemento che distingue i data center hyperscale è il volume di dati, di elaborazione e di servizi di storage. Secondo un sondaggio, il 93% delle aziende hyperscale si aspetta connessioni di rete con velocità di 40 gigabyte al secondo (Gbps) o superiori. Nello stesso sondaggio il 51% degli intervistati segnala che la larghezza di banda necessaria per gestire grandi volumi di dati comporta sfide sempre più complesse.

Confrontando i parametri di efficacia del consumo energetico (anche se i valori di PUE dei data center non sempre consentono un confronto alla pari) vediamo che per la maggior parte dei data center aziendali si ha un valore medio di PUE (Power Usage Effectiveness) compreso tra 1,67 e 1,8. I data center hyperscale di Google hanno però un valore di PUE di 1,1 (PUE = 1,0 equivale all’efficienza perfetta). Per quanto riguarda le prestazioni, il confronto è molto simile a quello che potremmo fare tra un’automobile normale e un veicolo a emissioni zero.

Il termine “hyperscale” fa riferimento anche alla scalabilità di un sistema informatico, ovvero la capacità di variare le dimensioni anche di diversi ordini di grandezza per soddisfare una domanda enorme. I data center hyperscale sono eccezionalmente agili: si possono ingrandire, ridurre ed espandere verso l’esterno per soddisfare le esigenze di qualsiasi carico. È quindi possibile aumentare la potenza di calcolo, aggiungere macchine o estendersi verso l’edge di una rete.

Fondamentalmente i data center hyperscale competono “non solo a livello di dimensioni [singolarmente] ma anche a livello dell’approccio verso la realizzazione e la gestione dell’infrastruttura, enfatizzando la riduzione dell’hardware, la massima disaggregazione (i componenti si possono essere combinare e abbinare), la modularità, l’automazione e altri principi”.

Ulteriori informazioni: I data center modulari

I 5 data center hyperscale più grandi

Nel 2021 si contavano più di 600 data center hyperscale. Per comprendere davvero le dimensioni di un data center hyperscale, confrontiamo la definizione convenzionale, quella che prevede 5.000 server in 929 m², con le caratteristiche dei cinque data center hyperscale più grandi e vediamo in quale regione sono attivi.

L’Inner Mongolian Information Hub

  • Superficie totale: 994.062,528 m²
  • Di proprietà di China Telecom, l’Inner Mongolian Information Hub è il più grande dei sei data center presenti a Hohhot.

Hohhot Data Center

  • Superficie totale: 715.353,408 m²
  • L’Hohhot Data Center di China Mobile è il secondo per dimensioni; anch’esso si trova nell’Information Hub di Hohhot.

Il Citadel Campus

  • Superficie totale: 668.901,888 m²
  • Situato nel nord del Nevada, il Citadel Campus è il più grande data center del mondo; appartiene alla società tecnologica globale Switch. È alimentato da energia rinnovabile al 100%, fino a 650 megawatt (MW). Il campus garantisce una latenza di 4,5 millisecondi (ms) a Silicon Valley, di 9 ms a Silicon Beach e di 7 ms a Las Vegas.

Range International Information Hub, Langfang, Cina

  • Superficie totale: 613.160,064 m²
  • Situato a Langfang, in Cina, tra Pechino e Tianjin, il Range International Information Hub è un super data center di quarta generazione progettato in collaborazione con IBM.

Switch SuperNAP, Las Vegas, Nevada

  • Superficie totale: 306.580,032 m²
  • Anche il SuperNAP è di proprietà di Switch; si trova a Las Vegas. Il SuperNAP è alimentato con energia green al 100%, fino a 531 MW.

Ulteriori informazioni sul sito vertiv.com.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione