Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

I vantaggi delle batterie agli ioni di litio come fonte di alimentazione di riserva in applicazioni UPS monofase per data center remoti e sull’edge di rete

Le batterie agli ioni di litio sono diffusamente utilizzate per alimentare milioni di dispositivi dei consumer. Ora però si usano anche con i gruppi di continuità (UPS, Uninterruptible Power Supply), per garantire l’operatività dell’infrastruttura mission-critical nei data center. Per le aziende che desiderano implementare le reti di computing distribuito ed edge, le batterie agli ioni di litio sono l’ideale. Le batterie agli ioni di litio offrono prestazioni più affidabili, richiedono meno manutenzione e hanno una densità di potenza superiore rispetto a quelle al piombo-acido. Durano fino a 3 volte in più rispetto a quelle al piombo-acido, riducendo le sostituzioni e i costi di manodopera. Inoltre, sono dotate di un sistema di monitoraggio (Battery Monitoring System, BMS) e di altre caratteristiche che contribuiscono a un funzionamento sicuro. Anche se il costo iniziale delle batterie agli ioni di litio è ancora superiore a quello delle batterie al piombo-acido, la differenza di prezzo sta diminuendo. Oggi le batterie agli ioni di litio hanno un costo totale di proprietà (TCO) inferiore rispetto alle batterie al piombo-acido, già nell’arco di 5 anni. Nel tipico ciclo di vita di un UPS, si stima che un sistema di batterie agli ioni di litio possa consentire di risparmiare almeno 40% in termini di TCO.

Scarica il White Paper

Login dei partner

Lingua & Ubicazione