Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv offre un sistema scalabile di distribuzione dell'alimentazione tramite blindosbarre per data center e altri ambienti dinamici

settembre 30, 2022

Vertiv™ Powerbar iMPB consente di effettuare integrazioni, aggiornamenti e manutenzione evitando l’ingombro a terra

Milano [30 Settembre 2022] – Vertiv (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, amplia ulteriormente il portfolio di prodotti per la distribuzione dell'alimentazione presentando Vertiv™ Powerbar iMPB, un sistema di blindosbarre modulare progettato per consentire aggiornamenti di potenza on demand e senza soluzione di continuità negli ambienti di data center dinamici. Disponibile nelle versioni con conduttori in rame e in alluminio, la gamma Vertiv Powerbar iMPB offre capacità da 160 a 1.000 ampere e garantisce una distribuzione affidabile dell’alimentazione dalla parte superiore, con il beneficio intrinseco di massimizzare anche il flusso d'aria per il raffreddamento. Il sistema è ideale per applicazioni in data center di qualunque dimensione e tipo, così come in laboratori, magazzini di distribuzione, impianti produttivi adattabili e altri ambienti dinamici. Vertiv Powerbar iMPB è disponibile in Nord America, America Latina, Asia, Australia e Nuova Zelanda, India, Europa, Medio Oriente e Africa.

Il sistema di blindosbarre permette alle aziende di ottimizzare e adattare in modo efficace l'infrastruttura di distribuzione dell’energia nel lungo periodo, massimizzandone le funzionalità tramite l’erogazione continua di elettricità ai servizi critici. Le box di commutazione user-friendly dotate di interruttori di protezione possono essere posizionate ovunque lungo le blindosbarre per isolare i carichi IT attivi e gli interruttori di derivazione vicini, garantendo l’erogazione continua di energia. La blindosbarra adattiva è provvista di una semplice struttura a incastro di tipo sandwich che rende l'installazione facile e sicura, evitando di dover ricorrere a strumenti aggiuntivi. Vertiv Powerbar iMPB è disponibile in diverse configurazioni di potenza e di connessioni che consentono regolazioni e aggiornamenti con un supporto esterno minimale e senza perdita di alimentazione per i servizi critici.

"Con il progressivo aumento dei dispositivi e con la crescita di densità dei rack, lo spazio nei data center di oggi è considerato un lusso", afferma Phil O'Doherty, Managing Director, E&I di Vertiv. "L'infrastruttura di alimentazione deve riuscire a tenere il passo, il che significa che dev'essere scalabile e veloce da implementare. Vertiv Powerbar iMPB soddisfa tutti i requisiti grazie a un sistema modulare, facile da installare e sufficientemente compatto e flessibile per soddisfare esigenze in continua evoluzione dei clienti."

Vertiv™ Powerbar iMPB è conforme agli standard UL 857 e IEC 61439-2, e il telaio leggero in alluminio della blindosbarra ha certificazione di sicurezza IP2X/3X con funzionalità integrate di sicurezza per le dita e un design ground-first/break-last per assicurare la massima protezione durante la manutenzione. Con il conduttore disponibile sia in rame sia in alluminio riciclabile, la blindosbarra può essere configurata per soddisfare i requisiti di conformità e sicurezza di qualunque installazione.

Vertiv Powerbar iMPB, una soluzione innovativa del brand E&I di Vertiv, sostituirà la precedente blindosbarra Vertiv™ Liebert® MBX che era disponibile in Nord America e in EMEA, mantenendo la compatibilità con la versione precedente. Vertiv Powerbar iMPB integra la gamma delle apparecchiature elettriche Vertiv™ E&I per offrire una soluzione completa di distribuzione dell’energia.

Per ulteriori informazioni su Vertiv Powerbar iMPB e altre soluzioni per l'alimentazione dei data center, consultare Vertiv.com.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Columbus, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv ha circa 24.000 dipendenti e opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 02 47718627
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

Articoli correlati

E+I Image

Argomenti degli articoli

E+I
Login dei partner

Lingua & Ubicazione