Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Espandersi in base alle necessità

Edge è un'evoluzione, non una rivoluzione

Aggiungendo un paio di rack per scalare in nuove sedi in tutto il mondo, i tuoi clienti stanno pianificando adesso le loro prossime implementazioni Edge. Hanno bisogno di un’infrastruttura IT in grado di tenere il passo con la crescita dell'azienda. Indipendentemente dal modo in cui il cliente sta tentando di scalare, ecco alcuni suggerimenti per aiutarli lungo il processo:

Le sfide Edge

Cosa fare:

Quando vendi switch di rete, prolunga l’aspettativa di vita aggiungendo un dispositivo che può risultare utile con il flusso d'aria del rack.

Cosa fare:

Trova una soluzione di monitoraggio e gestione da remoto che consenta non solo di visualizzare i dati, ma anche di impostare allarmi e apportare modifiche che non richiedano la presenza fisica dell’operatore.

Trova la soluzione giusta

Utilizza questi strumenti di selezione per individuare la soluzione più adatta alle esigenze del cliente.

Selector per Rack

Selector per rPDU

Selector per UPS monofase

Selector per prodotti di IT Managament

Argomenti di conversazione

3x

La quantità di sedi informatiche edge-of-network che sarà necessario supportare entro il 2025

Un intervistato su cinque prevede un aumento del

400%

del numero di siti edge che sosterrà nei prossimi 5 anni

Ecco alcuni modi in cui i tuoi clienti stanno pianificando la crescita prevista ora:

  • Aggiunta di capacità di computing in nuove sedi
  • Scelta strategica delle sedi
  • Adattare la disponibilità ai requisiti di manutenzione
  • Mitigare l’aumento del consumo energetico grazie al risparmio energetico
  • Garantire la scalabilità dell’infrastruttura riducendo al minimo il capex
  • Abilitazione della gestione remota

Aggiungendo un paio di rack per scalare in nuove sedi in tutto il mondo, i tuoi clienti stanno pianificando adesso le loro prossime implementazioni Edge. Hanno bisogno di un’infrastruttura IT in grado di tenere il passo con la crescita dell'azienda. Indipendentemente dal modo in cui il cliente sta tentando di scalare, ecco alcuni suggerimenti per aiutarli lungo il processo:


Hai bisogno di maggiori informazioni?   Visita il nostro Partner Portal

Contenuti utili

Quali sono i diversi tipi di sistemi UPS?
Che cos'è un server rack?
Che cos’è una Rack PDU?
Risoluzione dei problemi nei siti remoti
5 importanti caratteristiche di una soluzione DCIM efficace
Perché il monitoraggio della temperatura della sala server è importante?

Perfeziona il loro Edge con l’infrastruttura Vertiv


Le attività dei tuoi clienti si affidano all’IT per supportare nuove applicazioni Edge e per migrare il computing e l’archiviazione più vicino a clienti, dipendenti e dispositivi. Tuttavia essi non possono fare tutto questo da soli.

In qualità di Architects of Continuity, Vertiv offre un ampio portfolio di sistemi di infrastrutture intelligenti, software e servizi in grado di affrontare le sfide di affidabilità, scalabilità e gestione che i tuoi clienti devono affrontare durante l’evoluzione di edge. Non importa quale sia la sfida, Vertiv ha la soluzione.

Per ulteriori informazioni, clicca sugli indicatori arancioni all’interno dell’immagine.

Gestione dell’hardware

Scopri come ridurre i tempi di inattività e migliorare la sicurezza del data center utilizzando l’accesso e il controllo da remoto di Avocent

Avocent ACS 800 Serial Console

Avocent ACS 8000 Advanced Console Server

Avocent Local Rack Access Console

Avocent MergePoint Unity KVM Switches

Avocent AutoView Series KVM

Avocent DSView Management Software

Rack & Enclosure

Prodotti rack e di contenimento flessibili ed economici per data center.

Vertiv VR Rack

Thermal Management

La base della gestione del flusso dell’aria nel data center è il design del corridoio caldo-freddo, nel quale gli armadi sono disposti in file alternate con prese d’aria (corridoi freddi) e scarichi d’aria (corridoi caldi) l’una di fronte all’altro. Questa configurazione consente agli operatori del data center di concentrare la portata d’aria di raffreddamento solo dove è necessario, nelle prese d’aria IT, e di evitare costi e inefficienze inutili derivanti dal condizionamento dell’intero spazio.

Sistema di condizionamento da rack Vertiv VRC fino a 3500 W

Sistema di condizionamento infrarack Vertiv VRC fino a 33kW

Monitoraggio remoto

Che si tratti di monitoraggio delle batterie, di sistemi di rilevamento delle perdite, della temperatura, dei sensori per ambienti industriali difficili o di altri sistemi complessi dei data center, siamo tutti concordi sul fatto che si tratta di una parte essenziale per la protezione e la sicurezza di un impianto critico.

Vertiv Environet Alert - Presto disponibile

Trellis Power Insight - Presto disponibile

UPS

UPS intelligente ed efficiente per la protezione delle tue applicazioni mission-critical

UPS Liebert GXT5, 5-20 kVA

UPS Liebert GXT5, 750-3.000 VA

Vertiv Liebert GXT RT+ Online 1.000-3.000 VA

Vertiv EDGE Line Interactive 500-3.000 VA

Distribuzione dell’alimentazione in rack

La linea di Rack PDU di Vertiv soddisfa i vari requisiti di distribuzione dell’alimentazione delle applicazioni IT e ambientali.​

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Accesso e controllo da remoto Rack & Enclosure Condizionamento per rack Monitoraggio remoto UPS monofase Distribuzione dell’alimentazione in rack

Articoli correlati a Edge

VR Rack Image Alt Text
Case Study

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

febbraio 18, 2020 Scopri di più
Login dei partner

Lingua & Ubicazione