Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Prestazioni Edge ottimali

Edge è un’evoluzione, non una rivoluzione

Ai tuoi clienti viene chiesto di soddisfare le crescenti esigenze del loro business e i tempi di inattività vanno evitati a tutti i costi. Hanno bisogno di avere la certezza che la loro infrastruttura continuerà a funzionare bene anche in futuro. Ecco come puoi aiutarli:

Le loro sfide Edge

Cosa fare:

In un’area sismica è molto probabile che sia richiesta una certificazione OSHPOD. Assicurati che venga acquistato un adeguato sistema di alimentazione di backup che assicuri la continuità operativa in caso di interruzione dell’alimentazione.

La ridondanza è fondamentale se l’apparecchiatura del cliente si trova in un’area ad alto rischio di disastri naturali. Se possibile, consiglia di predisporre la ridondanza geografica (ridondanza tra le sedi fisiche).

Trova la soluzione giusta

Utilizza questi strumenti di selezione per individuare la soluzione più adatta alle esigenze del cliente.

Selector per Rack

Selector per rPDU

Selector per UPS monofase

Selector per prodotti IT Management

Argomenti di conversazione

  • Sebbene non tutte le aziende siano uguali, un sondaggio ha evidenziato che un quarto delle aziende perdeva tra 301.000 e 400.000 dollari all’ora a causa dei tempi di inattività, mentre un altro 14% perdeva oltre cinque milioni di dollari all’ora.
  • Il costo netto delle interruzioni non solo impone un effetto finanziario diretto, ma anche costi indiretti a livello di operatività. Nella maggior parte dei casi, il tempo di inattività operativo scarica sull’azienda ulteriori costi in termini di manodopera e calo della produttività.
  • Per alcune aziende bisogna anche prendere in considerazione i danni alla reputazione. Ad esempio la grande violazione dei dati di cui fu vittima Target nel 2013 costò all’azienda 162 milioni di dollari e interessò più di 70 milioni di clienti, molti dei quali si rivolsero ai social media.

Hai bisogno di maggiori informazioni?   Visita il nostro Partner Portal

Contenuti utili

Quali sono i diversi tipi di sistemi UPS?
Che cos'è un server rack?
Che cos’è una Rack PDU?
Risoluzione dei problemi nei siti remoti
5 importanti caratteristiche di una soluzione DCIM efficace
Perché il monitoraggio della temperatura della sala server è importante?

Perfeziona il loro Edge con l’infrastruttura Vertiv


Le attività dei tuoi clienti si affidano all’IT per supportare nuove applicazioni Edge e per migrare il computing e l’archiviazione più vicino a clienti, dipendenti e dispositivi. Tuttavia essi non possono fare tutto questo da soli.

In qualità di Architects of Continuity, Vertiv offre un ampio portfolio di sistemi di infrastrutture intelligenti, software e servizi in grado di affrontare le sfide di affidabilità, scalabilità e gestione che i tuoi clienti devono affrontare durante l’evoluzione di edge. Non importa quale sia la sfida, Vertiv ha la soluzione.

Per ulteriori informazioni, clicca sugli indicatori arancioni all’interno dell’immagine.

Gestione dell’hardware

Scopri come ridurre i tempi di inattività e migliorare la sicurezza del data center utilizzando l’accesso e il controllo da remoto di Avocent

Avocent ACS 800 Serial Console

Avocent ACS 8000 Advanced Console Server

Avocent Local Rack Access Console

Avocent MergePoint Unity KVM Switches

Avocent AutoView Series KVM

Avocent DSView Management Software

Rack & Enclosure

Prodotti rack e di contenimento flessibili ed economici per data center.

Vertiv VR Rack

Thermal Management

La base della gestione del flusso dell’aria nel data center è il design del corridoio caldo-freddo, nel quale gli armadi sono disposti in file alternate con prese d’aria (corridoi freddi) e scarichi d’aria (corridoi caldi) l’una di fronte all’altro. Questa configurazione consente agli operatori del data center di concentrare la portata d’aria di raffreddamento solo dove è necessario, nelle prese d’aria IT, e di evitare costi e inefficienze inutili derivanti dal condizionamento dell’intero spazio.

Sistema di condizionamento da rack Vertiv VRC fino a 3500 W

Sistema di condizionamento infrarack Vertiv VRC fino a 33kW

Monitoraggio remoto

Che si tratti di monitoraggio delle batterie, di sistemi di rilevamento delle perdite, della temperatura, dei sensori per ambienti industriali difficili o di altri sistemi complessi dei data center, siamo tutti concordi sul fatto che si tratta di una parte essenziale per la protezione e la sicurezza di un impianto critico.

Vertiv Environet Alert - Presto disponibile

Trellis Power Insight - Presto disponibile

UPS

UPS intelligente ed efficiente per la protezione delle tue applicazioni mission-critical

UPS Liebert GXT5, 5-20 kVA

UPS Liebert GXT5, 750-3.000 VA

Vertiv Liebert GXT RT+ Online 1.000-3.000 VA

Vertiv EDGE Line Interactive 500-3.000 VA

Distribuzione dell’alimentazione in rack

La linea di Rack PDU di Vertiv soddisfa i vari requisiti di distribuzione dell’alimentazione delle applicazioni IT e ambientali.​

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Accesso e controllo da remoto Rack & Enclosure Condizionamento per rack Monitoraggio remoto UPS monofase Distribuzione dell’alimentazione in rack

Articoli correlati a Edge

VR Rack Image Alt Text
Case Study

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

febbraio 18, 2020 Scopri di più
Login dei partner

Lingua & Ubicazione