Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv Supporting E-Governance

As countries all over prepare their city to become 'smarter', they need a highly reliable, agile IT backbone that would allow them to deliver the best and most efficient services to their customers.

What is happening?

800x450-Smart-Cities-Icon-241660_356540_0.png

Growing Criticality of Smart Cities

  • Smart cities is fast becoming one of the world’s most critical industries as more nations invest in technologies to improve the delivery of government services.
  • IDC estimates that spending for smart city technologies will grow to $135 billion in 2021.
  • Technology disruptions will impact transportation, law enforcement, and public safety, among others.

800x450-No-Collar-241658_356539_0.png

The Rise of the No-Collar Workforce

  • As technology adoption of big data, cloud computing and Internet of Things (IoT) matures, governments will turn to Artificial Intelligence (AI) and analytics in their technology initiatives.
  • These trends will enable the no-collar workforce - the increased use of cognitive assets, bots to support the existing workforce.

800x450-Security-Icon-241659_356538_0.png

Security is
Paramount

  • With increasing reliance on IT, spotlight will now turn to ensuring the integrity and security of personal data that’s being collected.
  • Investments on hardware and software protection against cybercrimes will become a priority.
  • Governments must rethink their strategy to include data sovereignty and protection.

Infrastructure Challenges

In the event of disasters, government agencies must have ready infrastructure in place to ensure that services go on unhampered and citizens have access to services they need.
A rugged back-up infrastructure is needed that is equipped with efficient solutions that can ensure business continuity.

Data security is a major concern at all aspects of governance.
Not only should infrastructure be designed to support critical operations, it must have robust monitoring and management framework for secure operations, intelligent notifications and alerts to enable immediate action in case of emergencies.

With increased reliance on IT, high-density computing could become a concern. Governments need a strong IT backbone that provides agility, productivity, and efficiency to government operations.
Consolidation simplifies government operations through cross-agency platforms, eliminating operational redundancies.
A robust data center is also needed to support the increasing use of online
applications to connect citizens and businesses.

A ‘smart’ city requires a ‘smart’ infrastructure that can support and manage multiple IT requirements from different high density environments. A traditional brick-and-mortar approach may no longer be enough.
Managing multiple, disparate IT infrastructure can be a challenge across different government agencies. Making sure that these are in sync and communicating effectively across different locations is paramount.
These agencies and sub-agencies would have varying levels of criticality, but would have the need for reliability and availability for their stakeholders as a common ground.

Featured Case Studies

Case Study

Vertiv™ SmartMod™ Solution Enables Government Department to Scale...

novembre 04, 2021 Scopri di più See all Articles
Case Study
Telefónica
settembre 09, 2019
Case Study
Azienda Dolciaria Forno Bonomi
aprile 24, 2019
See all Articles
 

Talk to a Vertiv Expert Today


First Name *
Last Name *
Email Address*
Country *
Company *
Job Title *
Business Phone *
Comments
 
Privacy Notice Consent

Having read the Vertiv Privacy Policy and GDPR Privacy Notice on personal data processing, I consent to:

The processing of my personal data for marketing purposes, including staying informed by email about industry trends, events, offers and product launches.
 

Login dei partner

Lingua & Ubicazione